This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62A06A:TPS62A06DRL

Guru**** 2582575 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62A06A, TPS62A02

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1339928/tps62a06a-tps62a06drl

器件型号:TPS62A06A
主题中讨论的其他器件: TPS62A02

您好、TI 技术团队、

我使用过 TI 降压转换器、这是其中一种设计。

使用的 TI IC: TPS62A06DRL

输入电压:5.1V

所需输出:3.8V 和3A

我将根据 WEBENCHRegistered 电源设计器中的仿真获得0.71V 输出 

请告诉我一些设计思想或问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Saurav、您好!

    我不确定我是否正确理解了您的问题。

    原理图中选择的反馈分压器应产生3.8V 输出电压。

    在标题中、您提到了 TPS62A06A 器件、它的最大 输出电流为6A。

    在原理图中、您所使用的 TPS62A02版本最大电流为2A、不能满足您对3A 的要求。

    您在哪里获得 WEBENCH 中或板上的0.71V? 您使用的是哪种设备?

    此致、SEPP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     TPS62A02用于原理图板

    将在我的板上获得0.71V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Saurav、您好!

     您看到0.71V 时的输出电流是多少?

    此致、SEPP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josef、  

    感谢您的支持。

    问题发现 TVS 二极管位置(阳极连接到 GND)。

    制造故障