This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54202:tps54202路线图问题

Guru**** 2763585 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54202, TPS62933, TPS62932

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1340704/tps54202-tps54202-roadmap-question

器件型号:TPS54202
主题中讨论的其他器件: TPS62933TPS62932

大家好、

对于2A 和3A 28V 器件、我们是否有关于 TPS54202 NEX Gen 的建议? 更适合成本节省型解决方案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dane:

    有 TPS62932和 TPS62933。

    此致、

    石屏市