This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51396A:上电/使能期间的元件分类电路

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS51396A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1329560/tps51396a-component-sort-circuit-during-power-on-enable

器件型号:TPS51396A

您好!  

  尝试加电时、IC TPS51396A 出现问题。  启用后,在 VCC #17与 GND 之间创建一个 Sort 电路。  

在我的设计中、我有5个相同的 IC TPS51396A。 问题在于、每次仅在其中两个特定通道上发生分类电路。  

可以通过两种方法来启用它们。

  1. 无论是具有5V 电压轨、 还是在输入电压 PGOOD 之后生成。
  2. 或外部控制器提供3.3V 电压的  

两个都出现了故障。  

能否请您深入了解根本原因是什么?  

附加了原理图和布局。

布局

提前感谢、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dimitris:

    对不起、我没有完全理解您的意思。

    对于 VCC 和 GND 之间的短路、您是否意味着 TPS51396A 损坏? 或者您是否是说测量的 VCC 和 GND 之间的电压为0V?

    我知道您有两个启用逻辑来启用电路、您是否测量了 EN 引脚(R292节点2或 R288的节点1)的电压、并检查 EN 电压是否正确?

    谢谢。

    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    是的、 TPS51396A 损坏。  

    我没有放置两个电阻器。 还可以选择以 R292并到3、3V 的电压馈入使能信号、或者选择放置 R288并到5V 的电压。

    这两个选项都会损坏 IC、需要对其进行拆焊以便再次对电路板进行上电。

    谢谢!   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们将在下周发布回复。

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉这么晚才回复。 我将回复这条线。  让我检查一下您的原理图和布局、并在稍后向您提供一些反馈。 谢谢。

    奥罗拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dimitris:

    看一下之前的通信内容、可以确认现在的芯片上电是否会损坏? 或者在某些情况下它会被损坏吗?  是否存在损坏时的一些波形?

    此外、您表示您目前正在使用5个 TPS51396A。 它们是否都有相同的问题? 期待您的回复。 谢谢。

    奥罗拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aurora:

    答案1:

    是的、芯片在通电后立即损坏。

    答案2:

    我没有注意到任何波形。  

    答案3:

    并非所有这些都是其中的2个。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dimitris:

    您在同一应用还是不同应用中使用的5个 TPS51396A?  相同5个板中的2个在通电后是否损坏? 您确定焊接没有问题吗? 期待您的回复。 谢谢。

    奥罗拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我设计了一个带有5颗  TPS51396A 的电路板、 在我所有的电路板上、5颗芯片中有2颗在通电后受损、一直是相同的芯片。

    我已检查焊锡膏、焊盘中的过孔是否覆盖有铜。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dimitris:

    这五个 TPS51396A 原理图是否相同? 如果不能、您能否向我发送带问题和不带问题的原理图/布局? 此外、他们的每个应用的条件是什么? 因为根据您的描述、这应该是您的电路板或应用的问题、而不是芯片本身。  

    期待您的回复。 谢谢。

    奥罗拉。