This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1210:是否允许并行运行?

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG1210, LMG2610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1340283/lmg1210-parallel-operation-allowed

器件型号:LMG1210
主题中讨论的其他器件:LMG2610

您好、可以将多个 LMG1210并联成组以获得更高的电流吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的联系。

    我们不建议并联驱动栅极驱动器。 这是由于组合栅极驱动信号可能会出现输出不匹配的情况。

    是否存在要求奇异栅极驱动器无法正常工作的情况、例如需要更快的上升和下降时间?

    谢谢。

    耶利米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我在那里粘贴了错误的器件型号。  应为 LMG2610。  现在这个问题更有意义吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JSR 先生/女士、您好!  

    能否提供有关您的应用的更多信息、例如功率级别、拓扑、输入电压 和输出电压?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    是用于硬开关还是软开关?

    此致!

    K·沃尔夫   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    硬开关升压转换器、12V 30A 输入、120V 3A 输出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    如 LMG2610数据表的第8.3.1节所述、 LMG2610 GaN 功率 FET 旨在在零电压开关(ZVS)或不连续导通模式(DCM)开关条件下导通。  在器件兼容性方面、如果降压转换器的工作方式能够遵守上述条件、则该转换器将适合该应用。 否则、该器件当前无法支持硬开关应用。  

    此致、

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常清楚、感谢您的帮助!