This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2981-N:替代 IC 比较

Guru**** 2505585 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1340414/lp2981-n-replacement-ic-comparison

器件型号:LP2981-N

您好!

我们一直在寻找替代过时的器件 LP2981AIM5-3.0/NOPB 或 LP298IM5-3.0/NOPB。 我想验证 LP2981AIM5-3.0/NOPB/LP298IM5-3.0/NOPB 和 LP2981IM5X-3.0/NOPB 之间是否有功能差异。 数据表未显示已有的 LP2981AIM5-3.0/NOPB/LP298IM5-3.0/NOPB、但我确实看到 Digi-Key 和 Mouser 都标记为已停产。 LP2981IM5X-3.0/NOPB 显示为有效。 是否可以解释为什么这些器件型号在看起来是完全相同的器件时有所不同? 数据表和 Digi-Key/Mouser 似乎并不清晰。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、  

    对于此处的混淆、很抱歉。 TI.com 上显示"活跃"的器件处于活跃状态、将会提供更多信息。 作为一项替代建议、我建议使用 TPS7A2430DBVR 、这是该器件的直接替代产品。

    上述器件具有 A 版本与非 A 版本之间的差异、以及用 OPN 中的 X 表示的抽头和卷带尺寸差异。 更多相关信息、请参阅 LP2981-N 数据表中的10.1器件命名规则表更深入地解释了 OPN 差异。  

    谢谢!  

    麦基拉