This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:有关短路测试故障的查询

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1337803/bq76952-query-regarding-short-circuit-test-failure

器件型号:BQ76952

您好!

我们使用 BQ76952 IC 和 STM32微控制器设计了 BMS。 我们测试了 COV、CUV、OCC、OCD 和温度限值、BMS 正确切断。 但是、当我们进行短路测试时、每次仅烧毁 MCU。 更换 MCU 后、电路板工作正常、并且上述所有测试均成功。  我们使用了12个 MOSFET (高达263封装)、6个用于充电、6个用于放电。 并将 SCD 延迟设置为15us。 我假设这是由短路测试期间的一些电压尖峰引起的。 请您告诉我、除了电压尖峰之外、导致此损坏的所有可能原因是什么。 此外、执行短路测试前是否应进行任何必要的检查?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Phanidhar:

    电压尖峰很可能是导致故障的原因。 有时这可能是因为 FET 的关断速度太快、导致较大的电压瞬态。 通常、您还希望电池电流与敏感组件的低电流路径分离。  

    从 MCU 到电压尖峰是否有直接路径?  

    您能否共享原理图?

    以下常见问题解答帖子可能也很有用:

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的评分 据我所知、MCU 没有到达尖峰的直接路径。 如果可能、我更愿意亲自分享原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Phanidhar:

    您可以在 E2E 中直接与我分享您的个人私信原理图、我会看一下。

    您是否有任何电压尖峰的波形?

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Luis。

    我已经与您私下分享了该信息。 请求您查看并回复

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Phanidhar:

    现在、我将查看我的收件箱!

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙