This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:SMBCEN 和 SMBDEN

Guru**** 2550920 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1339718/bq40z80-smbcen-and-smbden

器件型号:BQ40Z80

您好!

我想知道什么控制着图6-3中的 SMBCEN 和 SMBDEN 信号。 引脚等效图2?

来自 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq40z80.pdf?第7页 ts = 1710964557561&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F#:~:text=Using%20its%20integrated%20high%2Dperformance,controller%20over%20an%20SMBus%20v1。

此致、

斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    SMBCEN 和 SMBDEN 信号均由电量监测计的 SMBus 引擎控制。

    此致、

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan:

    当电池组未连接到系统时、您预计这些信号的状态是什么?

    我们看到时钟线路上的接地端为700k Ω、数据线路上的接地端为200 Ω。 这2之间的唯一区别必须位于 BQ40z80内部、我唯一能找到的是这2个信号的状态。

    此致、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    该简图并未显示电量监测计上 SMBus 通信的所有内部工作情况。 内部情况比图中所示情况更为严重。

    如果您在通过 SMBus 或 I2C 与电量监测计通信时遇到问题、请解释您遇到的问题。

    谢谢。

    埃文