This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350:正确使用从 GPC 获得的 CEDV 参数

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: GAUGEPARCAL, BQ78350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1338998/bq78350-correct-usage-of-cedv-parameters-obtained-from-gpc

器件型号:BQ78350
主题中讨论的其他器件:GAUGEPARCAL

你好

对于8S 系列电池组、我刚才向 GAUGEPARCAL 提供了数据、并获得了如下参数:

电动势   3802    
EDVC0   519    
EDVC1   0    
EDVR1   1    
EDVR0   439    
EDVT0   1    
EDVTC 11    

他们已经获得了评估8S2P 电池组的经验、但我们还需要在 bq78350R2监测计的数据闪存中对其进行编程、从而实现3种不同类型的电池组:8S1P、8S2P、8S3P。

从 GPC 获得的参数文件显示:

由 FIT 产生的 CEDV 参数。 如果 EDVV 位设置为1、那么在写入数据闪存时、EMF 和 EDVR0必须乘以串行电芯数    

78350中不存在 EDVV,我认为该测量仪表默认情况下所有参数都按电池级别进行缩放,是否正确?
我如何在 DF 中对 EMF 和 EDVR0进行编程,考虑到它们是在8S2P 包上计算的,我还需要编程到8S1P 和8S3P :
-只需乘以串联单元格?
-或者我也必须按并联电池进行缩放,在这种情况下,到底是怎样的?

提前感谢
彼得罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电量监测计在电池级别使用该功能。 您是否在 GPC 输入文件中指定了单元格数量= 8?

    GPC 的结果应为具有2P 属性的1节电池(因为您使用了2P)。  您不需要对8s 进行任何缩放(如果您从 GPC 收到1s 参数(看起来像、因为 EMF 是3802mV))。  请使用 三个不同的 GPC 请求来获取1P、2P 和3P 的值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dominik:

    是在 GPC 配置文件中、我指定了电池数量=8。

    既然如此,你的意思是,这些参数已经适用于一个8S 2P 吗?

    并为1P 和3P 发出不同的 GPC 请求、这是否意味着为1P 和3P 生成6个放电曲线?

    彼得罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它们适用于8S2P。 我检查了 FW 以确保。 bq78350没有电池组电压 EDV 选项、因此它始终在1s 电平上工作以进行 CEDV 电压计算。 GPC 返回1s 电池的结果。 GPC 不知道并联电池的数量。 所有真正变化的是电池电阻降低(与1/p 大致成比例)和容量增加(FCC 将与 p 线性缩放)。 我将咨询 TI 的算法专家、您是否可以简单地缩放 p 的 Rx 和 CX 值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您只需对并联电池缩放 R0。 如果您得到2p 电池的 R0、则按2/p 缩放 R0。

    R0_1p = R0 * 2
    R0_2p = R0
    R0_3p = R0 * 2 / 3

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太好了、非常感谢澄清!

    彼得罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Dominik

    相关问题:如果电池组在"Specification Info 0x1A"(规格信息0x1A)中设置了电流调节,该怎么办?

    这些设置是否与 IPScaling 无关?

    彼得罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Pietro、

    多米尼克目前不在办公室,但他会回来找你。

    此致、

    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您不必补偿 CEDV 参数中的 IPSCALE。