This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25750:PowerPath 电流限制

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1340795/bq25750-powerpath-current-limit

器件型号:BQ25750

您好!

我们正在对 BQ25750进行评估、该系统可实现高达2kW 或3kW 的48V 电池充电系统、其限制和负载为15A。

由于电池充电限制符合此 IC 的规范、我们是否可以在电源路径中添加额定值更高的 MOSFET、以及是否可以并联多个 MOSFET 以支持来自电源或电池的负载?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您肯定可以并联添加 MOSFET。 在为电源路径选择 MOSFET 时、请确保检查其 SOA 限制。 在此应用中、为了实现电源路径传输、必须具有稳定可靠的高 SOA MOSFET。 我们在应用中使用 AONS6276。