Other Parts Discussed in Thread: BQ25750
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25750 您好!
我们正在对 BQ25750进行评估、该系统可实现高达2kW 或3kW 的48V 电池充电系统、其限制和负载为15A。
由于电池充电限制符合此 IC 的规范、我们是否可以在电源路径中添加额定值更高的 MOSFET、以及是否可以并联多个 MOSFET 以支持来自电源或电池的负载?