This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM9061:使用此产品时的要点

Guru**** 2534080 points
Other Parts Discussed in Thread: LM9061

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1340338/lm9061-points-to-consider-when-using-this-product

器件型号:LM9061

尊敬的 TI 团队

 

使用"LM9061"时、以下理解是否正确?

如果有任何其他需要考虑的问题、请告知。

 

在电压低于"LM9061"的"电源电压"(VCC)-0.3V 的条件下、"LM9061"的"开/关"引脚有效。

 

对于输出电压(栅极电压)、当"LM9061"的"ON/OFF "引脚被置位时、请查看数据表中的"图5"。

 

连接到"LM9061"的 MOSFET 的③The Ω 输出(源极电压)是从 VCC (漏极电压)中减去 MOSFET 导通电阻引起的压降所得到的值。

 

此致、

太郎美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taroimo:

    感谢您的联系。 请查看以下答复。  

    对问题1的回答:

     开/关输入电压的建议运行条件如下所示。

    开/关引脚的逻辑电压电平如下所示。  

    对问题2的回答:

    对问题3的回答:

    LM9061监测 MOSFET 上从漏极到源极的压降 VDS。 引脚2 测量 MOSFET 的漏极电压、引脚 1测量  MOSFET 的源极电压。