This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74502-Q1:如果输出端有负载、该器件不会上电

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: LM74502-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1340782/lm74502-q1-it-does-not-power-up-if-there-is-a-load-on-the-output

器件型号:LM74502-Q1

我在 图中使用的是 LM74502-Q1。 10-2"具有两个单向 TVS 的典型24V 电池保护"我具有具有270k - 10K 的 OV 和具有680K - 43K 的 UVLO、这为我提供了阈值:

UVLO 下降19.17V
UVLO 上升21.02V
OV 上升35V
OV 下降31.92V  

我发现、如果输出端有一个15欧姆的电阻负载、则不加电。 如果我移除负载、然后加电、如果再更换负载、则没问题。

如果我移除底部 ULVO 电阻器和顶部 OV 电阻器、则没有区别。 如果我增大输入电容、它没有区别。

我尝试了相同的方法、甚至将电子负载设置为100mA、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    欢迎使用 E2E!

    请共享启动序列。

    测量提及的100mA、15 Ω 和无负载条件下的信号

    VS、栅极、VCAP、SRC

    此致、

    S·迪尔