This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A96:关于级联 LDO 的查询

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A47, TPS7A3501, TPS7A96, TPS7A57

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1340898/tps7a96-enquiry-on-cascading-ldo

器件型号:TPS7A96
主题中讨论的其他器件: TPS7A57、TPS7A47 、TPS7A3501

大家好、

我有一个客户对级联 LDO 有问题。

假设我们的级联电源树为24V-6-5-3.3、其中最后2级为 LDO、客户希望3.3V 电源轨产生极低的噪声。 哪一个 LDO 应该是低噪声的? 一个输出5V、另一个输出3.3V? 还是两者兼而有之? 是否存在一条放大器经验法则、通常情况下、上游放大器在输出 RMS 噪声中占主导地位。

请提供建议。

此致、

欧内斯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ernest:

    LDO 将根据 PSRR 规格衰减外部噪声。  它还会产生内部噪声。  这两者之和是 LDO 的总输出噪声。  在现代的高性能 LDO 中、例如 TPS7A96、PSRR 非常高、噪声非常低。  因此、如果您在5V 电源轨上有一个低噪声器件、则可以放心地认为 LDO 的内部噪声将是总输出噪声。

    您需要在3.3V 电源轨上使用 TPS7A96。 5V 电压轨需要低噪声但高 PSRR。  选项包括 TPS7A57、TPS7A96或 TPS7A47。  

    如果您需要高于1 MHz 的极高 PSRR、并且您可以将6V 电源轨更改为5.5V、您也可以考虑 TPS7A3501。  TPS7A3501调节输入电压和输出电压之间的电压差、并且由于此独特的功能、它具有比1 MHz 高非常高的 PSRR。  TPS7A3501只能提供1A 负载、因此如果您需要的负载电流高于此值、那么您将需要使用上面提到的另外一个选项。

    谢谢。

    斯蒂芬