This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76905:REGOUT 配置默认设置

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1341200/bq76905-regout-config-default-setting

器件型号:BQ76905

尊敬的所有人:

您可以检查 数据表中 REGOUT Config 默认设置的信息吗?

它显示为0x08、但默认设置为0x06

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    似乎 0x08会启用稳压器、默认情况下、3.3V 是稳压器的输出。 默认设置0x06用于 设置:配置:REGOUT 配置[REGCTL_2:0] 位。 因此实际上、如果我们假设将0x06写入寄存器、则在技术上是"0x0E"。

    由于这是默认设置、因此我假设稳压器设置"0x06"被写入 OTP。 因此 S 设置:配置:REGOUT 配置[] 寄存器通常用于配置 LDO、将只读取设置的 REG_EN 位。 这是我的假设。

    明天我可以从我身边检查一下并确认一下。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙