This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27520-G4:关于检测电阻器的范围

Guru**** 1123190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1341334/bq27520-g4-about-the-range-of-a-sense-resistor

器件型号:BQ27520-G4

您好!

我想提高电流测量的分辨率。
这是因为我们的系统在待机模式下的电流消耗为500uA、并且我们无法检测到将电流减小500uA 的正确 RM 值。
我想这样做的对策是使用比电流值(10 m Ω)更大的检测电阻。

 SLUSB20B 表示最大检测电阻为20m Ω、但 SLUA792表示可以使用像200m Ω 这样的较大电阻器来提高分辨率。
在以下线程中、不建议使用大于20m Ω 的电阻。
 -BQ27520-G4:电量监测计无法正确检测电流
 -BQ27520-G4:电流测量分辨率

然后、我感到困惑、 不知道检测电阻器的正确值是多少。
您能告诉我正确的数值吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    请参阅以下文档 、了解如何在超低功耗系统中实现更高精度的电池电量监测计性能、因为我认为这与您在这里提出的问题相关。  

    此致、  

    Jonny.