请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ27520-G4 您好!
我想提高电流测量的分辨率。
这是因为我们的系统在待机模式下的电流消耗为500uA、并且我们无法检测到将电流减小500uA 的正确 RM 值。
我想这样做的对策是使用比电流值(10 m Ω)更大的检测电阻。
SLUSB20B 表示最大检测电阻为20m Ω、但 SLUA792表示可以使用像200m Ω 这样的较大电阻器来提高分辨率。
在以下线程中、不建议使用大于20m Ω 的电阻。
-BQ27520-G4:电量监测计无法正确检测电流
-BQ27520-G4:电流测量分辨率
然后、我感到困惑、 不知道检测电阻器的正确值是多少。
您能告诉我正确的数值吗?