This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25730:过量负载电容

Guru**** 2763595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1339647/tps25730-excess-load-capacitance

器件型号:TPS25730

我在 设计中使用了 TPS25730S。 数据表提示、VSYS 输出上的电容最高只能为100uF。 我的系统中有更大的负载、开启时需要超过100uF 的电容来保持电压轨稳定。 请注意、"cSnkBulkPd (100µF)的 USB PD 规格是 PD 合约签订后允许在 VBUS 受电方上使用的最大大容量电容。 该电容足以用于从 PD 控制器灌电流路径获取电源的所有电源转换器件。 对于需要100uF 以上电容的系统、按照 USB3.2规范中所述实现了 VBUS 浪涌电流限制。" 关于如何处理 TPS25730S 器件的 VSYS 输出上电容超过100uF 的问题、是否有建议的解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于这个主题的最后一个想法。 TPS25730S 具有集成的压摆率控制功能、因此应该有助于减小更大容性负载的浪涌电流。 能否提供一些背景信息、说明这一100uF 限制的来源? 我理解 USB A 和 B 对器件端口的负载电容有限制、但不太理解 USB C 是否有相同的限制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brandon:

    在 USB PD 规范支持的 VBUS 电压转换期间、VBUS 上的电容器需要充电和放电。 指定了电容器的最大值、以便在考虑电容器充电和放电后指定规格中的各种参数。  

    请您查看 USB 电力输送规范版本3.2、版本1.02023-10的第7.2.2节

    是否有建议的解决方案说明如何处理 TPS25730S 器件的 VSYS 输出上的电容超过100uF?
    TPS25730S 集成了压摆率控制功能,因此应该可以帮助应对较大电容负载的浪涌电流。

    让我看看以上两个问题的更多信息、并在下周早些时候获得解答。  

    谢谢。此致、
    Rohit.   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rohit:

    我更深入地研究了 TPS25730S。 我是否可以使用"SINK_EN"控制引脚和负载开关? 那么、或许我可以将负载开关之前的电容限制为100uF、让 USBC 进行协商、然后 SINK_EN 打开负载开关以获得更大的容性负载?

    谢谢。

    布兰登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brandon:

    SINK_EN (低电平有效)控制引脚电平与  TPS25730S 中的 Gate_VSYS/Gate_VBUS 同步。 由于 TPS25730S 是基于 ROM 的器件、没有定制应用配置、因此我将无法更改这种行为。  

    表7-26底部的 USB PD 规范"受电方电气参数"要求实现 VBUS 浪涌电流限制、并   在需要电容超过 cSnkBulk 最大值或 cSnkBulkPD 时指向 USB3.2规范的第11.4.4.1节。   

    可否请您分享一些细节、了解为什么电路在 VSYS 输出时需要100uF 以上的电容?  需要的总电容值是多少?  另请检查是否可能将其限制在100uF 以内。   
     
    谢谢。此致、
    Rohit.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rohit:

    我能够将总大容量电容减小到47个电解电容器和60uF 的陶瓷电容、因此总共约为100uF。 我认为这可以解决这个问题。 感谢您的帮助、了解 USB-C 规范!

    布兰登