This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5912:输出电压确认

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5912

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1340881/lp5912-output-voltage-confirmation

器件型号:LP5912

我计划使用 LDO 器件 LP5912-1.8DRVR、以便通过2.5V 输入生成1.8V 输出。 从 LP5912数据表中、我能够确认我们可以使用2.5V 输入电压(VIN = VOUT + 0.5V)生成1.8V 电压。 但是、尽管经销商的网站显示器件 LP5912-1.8DRVR 适用于1.8V 输出、但我找不到任何确认 LP5912-1.8DRVR 可以生成1.8V 输出的数据表或可订购器件型号信息。 您能否提供确认以及数据表或链接来确认器件 LP5912-1.8DRVR 可生成1.8V 输出? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Ajmal,

    我可以确认  LP5912-1.8DRVR 生成 1.8V 输出。  

    完整的器件名称也对此进行了确认。  LP5912是器件名称、1.8是输出电压、DRV 是封装标识符、R 表示它以大卷带形式提供。

    Br、

    -吉米