This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25116:奇怪的开关现象

Guru**** 2554140 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1331534/lm25116-strange-switching-phenomena

器件型号:LM25116

您好!

我正在测试一个电路板、其中 LM25116会同时断开 HO 和 LO、从而导致电源和接地端之间出现瞬时短路。 这种情况 偶尔发生、并随负载的变化而略有变化。 请参阅随附的图像。

我认为、PCB 布局没有接受过培训、我的猜测是器件拾取的噪声导致了这些奇怪现象。  

如果您不知道要检查什么以及什么可能导致器件 同时打开高侧和低侧 FET、我将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,帝汶  

    您是否要增加高侧栅极电阻器(高达~ 5-10欧姆)并检查是否有任何改善?

    如果增加高侧 栅极电阻没有改善、您会尝试 FPWM 模式吗?  

    - EL  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经尝试在栅极上增加电阻、但没有效果。

    FPWM 模式有什么含义? 是否强制它进入二极管仿真模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,帝汶  

    我是说完全同步操作。  

    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我尝试将驱动器设置为同步运行。 它没有帮助。 还有其他想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,帝汶  

    您是否尝试过将电阻器与栅极二极管一起添加? 该栅极二极管可能能够防止该问题。  

    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有、我还没有。 我并不认为这是借助二极管更快地对栅极放电的问题。

    看起来 HO 保持高电平、数据表中定义其最短导通时间为100ns。  我希望内部逻辑会阻止 LO 变为高电平、直到 HO 能够驱动为低电平或能够在没有最短导通时间的情况下将 HO 驱动为低电平。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,帝汶

    您的理解是正确的。 我正在尽量减少任何噪声注入。

    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在关闭这个话题、因为我有一段时间没有听到您的声音。
    如果您仍在尝试解决此问题、请随时打开新主题。 谢谢
    - EL