This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65930:请勿提及该故障

Guru**** 2782555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1337396/tps65930-pls-heip-to-anylyse-the-failure

器件型号:TPS65930

尊敬的专家

故障描述:输入电源正常、但 VDD1、VDD2、VIO 等各种电源没有输出。 移除芯片并测试引脚 A8、H4和 G4是否对 AVSS (C7)短路。 与未使用的芯片对相比、引脚 F7到 AVSS (C7)的电阻相对较小、在75k Ω 下;75M Ω 在未使用的芯片上测得。

下面是 sch.

e2e.ti.com/.../TPS65930A2Z_5F00_SCH.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gabriel:

     我将请器件专家来帮助您。  

    谢谢!

    菲尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Phil  

    请检查一下,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gabriel:

    该器件是我们的旧器件之一、因此支持可能会受到限制。 我将查看原理图、看看我是否有任何反馈供您使用、但这会花费一些时间。  

    • 您能否告诉我您所使用器件的电源顺序和输入电平?
    • VREF 的状态是什么?
    • 您能否在此处确认是否存在任何焊接桥接或不正确的焊接?
    • ABA 交换是否会出现同样的问题?

    我可能会有更多的问题或跟进、因为我会更深入地了解这一点、但以上内容会有所帮助。

    谢谢。
    字段

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的字段

    根据电路设计、上电时序处于 MC021模式。


    TPS65930A2ZCHR 的输入电压为3.8V。
    在电路板上经过测试、VREF 为0.748V。 当时还没有验证故障芯片电压是否正常。
    电路板上没有错误焊接、更换有故障的芯片后正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gabriel:

    如果换用导致电路板上有新器件正常工作、并且出现了如上所述的问题、则可能必须处理与 ESD 相关、HV 或类似的问题。 请确保实施了适当的 ESD 预防措施、并且水平不违反绝对最大额定值。 不幸的是、对于与这些相关的问题、我无法提供太多帮助。

    谢谢。
    字段