This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5812:LP5812ADSDR 器件的 I2C 从器件地址

Guru**** 2811595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1341185/lp5812-i2c-slave-address-for-lp5812adsdr-part

器件型号:LP5812

您好!

根据所选器件 LP5812ADSDR 的数据表、从器件地址位[4:3]的值为00。 位1和2值以第9位和第8位的形式提及。 您能否说明这些位的值是什么以及这些位的整体7位地址是什么?  


谢谢。此致、
R·M·拉维

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rhith:

    正如您在数据表中看到的、LP581x 系列的寄存器映射地址已超过8位、高达10位。 我们将寄存器地址分为两部分、一个具有低8位地址、另一个具有高2位地址。 "位1和2值表示为第9位和第8位"、这是寄存器映射的高2位地址。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jared:

    这是否意味着从地址仅为6位宽、包括 R/W 位?

    谢谢。此致、
    R·M·拉维

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rhith:

    不可以、您可以看到、从器件地址包括5位芯片地址、2位寄存器地址和1位 W/R。

    BR、Jared