This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51206:VLDOIN = VDDQ 配置、VLDOIN 与 VDDQ 配置分离

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1341415/tps51206-vldoin-vddq-configuration-and-vldoin-separated-from-vddq-configuration

器件型号:TPS51206

您好、团队成员:

我对应该使用哪种配置感到困惑。

在8.2典型应用部分中、有2种配置。

图24是"VLDOIN = VDDQ 配置"、图27是"VLDOIN 与 VDDQ 配置分离"

这些配置之间有何差异?
我应该使用哪种配置?

此致、
桑原启

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kei:

    您可以根据需要自由使用上面列出的任一选项。 VLDOIN = VDDQ 配置使您可以轻松地连接 VDDQSNS 和 VLDOIN 并为其供电、并由 VDDQSNS 驱动跟踪 VTT、详见第7.2节的功能方框图和第7.3节的功能说明。 如果您预计会产生额外的噪声或不稳定或希望在此处以不同方式供电、则您可能希望将两者断开、并将 VLDOIN 和 VDDQ 分开、这也可能有助于在将来发生任何情况时进行调试。 这最终取决于您的期望要求、但是这两种实现都应该足够。

    谢谢。
    字段