请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24171 大家好、
客户使用2个电池串。 电池电压设置为8.4V。 充电终止前、测得的电池电压大约为8.38V、但充电终止后、电池实际上并未充满电、仅为8.28V 左右。 请问原因是什么?
此致、
安妮
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
客户使用2个电池串。 电池电压设置为8.4V。 充电终止前、测得的电池电压大约为8.38V、但充电终止后、电池实际上并未充满电、仅为8.28V 左右。 请问原因是什么?
此致、
安妮
尊敬的 Annie:
根本原因可能是充电器电池检测电压和电池电芯之间的串联电阻过大。 我本来是希望获得一些类似下面链接中常见问题解答中所述的内容。
此致、
杰夫