This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2553D:TPS2553 ILIM 引脚电压电平

Guru**** 1456330 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2553
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1340673/tps2553d-tps2553-ilim-pin-voltage-level

器件型号:TPS2553D
主题中讨论的其他器件:TPS2553

您好!

未安装 RILIM 电阻器时 TPS2553限流器的 ILIM 引脚上的电压电平是多少?

Br、

Rajesh G,

8555085326

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rajesh

    这不是零件的有效条件。  如果 ILIM 悬空、则器件将无法正常运行、我们无法保证正常运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡盘、

    我们不在 ILIM 引脚悬空的情况下操作该器件、我们想知道选择 MOSFET 实现2级电流限制时的引脚电压?

    Br、

    拉杰什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sridhi、

    现在我了解了。

    您应按照此过程选择电阻器。

    1. 如果您的控制信号较低、请选择电阻器 R1来设置您的 最低电流限制。  R1= 52.3K 将为您提供500mA

    2. 如果您的控制信号较高,请选择 R2,使 R1 || R2的并联组合可产生您的目标电流限制。  如果当 R1=52.3K 时需要1.5A 的较高电流限值,则为选择 R2=24.9K 以生成 R1||R2= 17K

    您将需要使用外部控制信号来控制开关。

    此致、

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡盘、

    弄清楚了、为 ILIM 引脚提供的15K 最小电阻所观察到的电压是多少。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Srinidhi、

    我已查看数据表、但未指定 ILIM 引脚电压。  该电压是内部补偿环路的一部分、因此不能在外部使用或测量。

    检查该引脚功能的理想方法是、验证是否根据电流设定值正确调节负载电流。

    此致、

    卡盘