This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS389006-Q1:TPS389006004 I2C ADDR 设置电阻

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1340401/tps389006-q1-tps389006004-i2c-addr-setting-resistor

器件型号:TPS389006-Q1

您好、TI!

我们是否可以为 I2C 地址0x34使用47k 欧姆的电阻器?

在数据表中、TI 推荐使用47.5k Ω、但我认为也可以使用47k Ω。

因为它接近47.5K、而不是37.4K 和58k。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的团队会尽快回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、可以使用47k。

    此致、  

    奥斯卡·安布里兹