This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2776:电荷泵无电感器转换器

Guru**** 2555360 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1341186/lm2776-charge-pump-inductor-less-converter

器件型号:LM2776

您好!  

我找到了一篇文章"被遗忘的转换器"。 本文介绍的是电荷泵转换器。  

https://www.ti.com/lit/wp/slpy005/slpy005.pdf?ts = 1711354424273&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

根据维基百科,"电荷泵是一种使用电容器进行能量存储来提高或降低电压的直流到直流转换器。 电荷泵电路能够实现高效率、有时高达90–95%、同时是电气简单电路。"

我们在这里讨论的是哪种效率、即电源效率?  

我了解直流/直流转换器的基本功能、包括降压转换器和升压转换器。 我知道在降压转换器中、我们会获得较低的输出电压、但无法获得较高的输出功率。 电流可以高于输入电流、但输出电压必须低于输入电压、这样一来、输出功率不能超过输入功率。 通常它在80%到85%之间、称为效率。  升压转换器和电荷泵转换器也是如此吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    您是对的、我们始终讨论电源效率、另请参阅数据表:

    此致、SEPP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 我现在很清楚。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    欢迎您!