This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61178:升压转换在直流负载下工作正常、但在驱动电机时失败

Guru**** 2392905 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61178, DRV8833

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1340660/tps61178-boost-convert-works-fine-with-dc-load-but-fails-when-driving-motor

器件型号:TPS61178
主题中讨论的其他器件: DRV8833

尊敬的 TI:

我有一个令人困惑的情况、我不能完全理解我哪里错了、因为我没有考虑。 目前、我有一个 TPS61178、将 LI-PO (3.7-4.1V)作为输入、而我的输出是5V。

我使用这款升压转换器来驱动同样来自 TI 的电机驱动器 DRV8833。 电机驱动器以并联方式连接到两个步进电机(前后电机) 、因为我希望两个电机以同步方式运行、并减小占用空间。  

我已经测试并确认 DRV8833能够驱动两个与作为输入的台式电源并联的步进电机。 然而、TPS61178在输出端具有显著的压降(不再稳压到5V、而是改为3.7V)。

我使用恒定负载8.6欧姆电阻器测试了 TPS61178、并且我看到输出电压稳定在5V、从而产生电流输出的580 mA。

以下是原理图、我对您的想法很好奇。 请忽略无线电模块。 仅安装 TPS61178、拮抗阀 uC 和阀驱动器。

非常感谢、期待您的回复

科伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Khoi,

    感谢您与我们联系。

    以下是 两种 方法

    1.据我所知、电机电流是正弦电流、峰值可能很高。

    您能否对使用5V 外部电源时的电流波形进行测试?

    我们需要检查所需的最大输出电流。

    2. 您能 提供 电感和 PMOS 的详细信息吗?  

    它们需要 符合最大输出电流的要求。

    如有任何疑问、请联系我。

    此致、

    费格斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fergus:

    非常感谢您的答复。 我已经发现了电源和升压转换器之间的连接线的问题。 当我用电池对它进行测试时、系统可以正常工作。

    再次感谢您的观看、

    科伊莱