This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5156:要设计直流/直流电源、LM5156是理想的解决方案?

Guru**** 2520700 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5156

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1340197/lm5156-to-design-a-dc-dc-power-lm5156-is-right-soultion

器件型号:LM5156

您好,先生

我想设计一个直流-直流功率级、如下规格、LM5156是合适的解决方案?

对于正、+10V~+110V Vout 可编程、48V 输入、连续0~40V/2A、瞬态110V/2A

对于负、-10V~-70V 可编程输出电压、48V 输入电压、持续0~-40V/2A、瞬态-70V/2A

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您使用 E2E。 您是否希望为正极和负极都使用一个功率级? 还是需要2个独立的功率级?

    输出电压是否应动态调节、或者是否会在开始之前确定一个固定值?

    该设计的应用是什么?

    谢谢、此致、

    莫里茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Moritz

    2个独立功率级、可动态调节

    ATE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    理论上、可以在反激式拓扑中为该应用使用 LM5156。 但是、很难优化设计(变压器、补偿...) 如此高的输出电压范围。 它还取决于客户对输出电压变化瞬态的需求。

    此致、

    莫里茨