This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM82821:LED 驱动器的 CC 控制

Guru**** 2512335 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1341049/tpsm82821-cc-control-for-led-driver

器件型号:TPSM82821

大家好、

客户希望将其用于具有串联 LED 和低侧分流器的 LED 驱动器的 CC 控制。

它是否因 EN 引脚时序要求而对调光频率有限制。

此致、

林市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hayashi:

    此器件的软启动时间从 EN 高电平到 VOUT 标称值的95%、通常为1.25ms。

    启用器件后、在开关开始之前会存在250-µs 延迟。 然后、内部软启动电路会使输出电压斜升、该电压在1ms 的启动时间内达到标称输出电压。

    启动 时间限制了 EN 引脚上的最小开关频率。

    此致、SEPP