This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM828511:原理图审阅

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1337570/tpsm828511-schematic-review

器件型号:TPSM828511

尊敬的团队:

您能否查看以下原理图(您会推荐哪一个)

此致、

D.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 d_zero、

    我会在底部推荐第二个原理图。

    更大的输入电容可为陶瓷电容器的直流偏置效应提供更大的余量。 施加电压时、有效电容低于标称值。 请检查制造商的直流偏置曲线以了解所施加的有效电容与直流电压之间的关系。

    对于输出电容也是如此。

    您还可以考虑在 FB 分压器中使用较低的电阻、但100k Ω 也可以。 较低的 FB 电阻值可实现更好的抗噪性和较低的轻负载效率、如 直流/直流转换器模拟设计期刊中的电阻式反馈分压器设计注意事项所述

    有关 SS/TR 引脚的信号要求、另请参阅数据表中的9.3.1章"电压跟踪"。

    此致、

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    这话是什么意思?  

      有关 SS/TR 引脚的信号要求、另请查看数据表中的第9.3.1章"电压跟踪"。 ?

    经过检查、SS 可以悬空、然后:

    保持 SS/TR 引脚未连接状态可提供最快的启动斜坡、160 µs 通常

    此致、

    D.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 d_zero、

    如果这是预期的行为、那么您是对的、可以将 SS/TR 引脚保持未连接状态

    我想它会以某种方式连接到外部信号进行跟踪。

    此致、

    Andreas。