This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55340-Q1:TPS55340-Q1的输出电容器设计

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1341184/tps55340-q1-output-capacitor-design-of-tps55340-q1

器件型号:TPS55340-Q1

升压 IC (TPS555340-Q1)的输出将连接到音频放大器 IC (TAS5720)输入(PVDD)。

顺便说一下、AMP IC 输入电容器(PVDD 大容量电容器)需要一个200uF 或更高的超大电容器。 (典型值470uF)


1.现在、从升压 IC 的角度来看、我想问一下输出电容是否可以超过200uF。

(建议的输出范围似乎不超过50uF。)

2、我期待启动时间会有延迟、但是想问是否有其他的大问题。

输入电压:9V~16V

输出电压:24V

最大电流:0.2A

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jeongho。

    1.可以使用470uF 或以上的输出电容器。

    2、我没有任何脑震荡。

    此致、

    冯志