This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61289:自动双向操作电池<->VCC

Guru**** 2590130 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61289

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1339418/tps61289-automatic-bidirectional-operation-battery---vcc

器件型号:TPS61289

e2e.ti.com/.../TPS61289.pdf

是否可以进行双向自动操作、当电源电压 VHIGH 下降时、将通过电池自动将电压从 VLOW 升至 VHIGH。

在正常操作中、12V 电池通过 VHIGH 24V 充电

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fritz:

    这可以通过让外部放大器检测电压或电流以退出模式来完成。

    您能将客户和应用程序分享给我吗?

    我会为您查看详细信息。

    此致、

    费格斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Fergus

    感谢您的反馈。

    对于我们来说、它是一个带12V 导联凝胶电池的24V 直流 UPS。

    我知道 TPS61289不是用于24V 直流 UPS 的、但它提供某些功能。
    这方面缺少自动化。 问题在于从降压模式切换到升压模式的速度有多快、以及可以对充电电流调节到负载电流。

    UPS 也可以使用两个 TPS61289实现、因此不再需要切换。

    此致

    弗里茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fritz:

    对于 TPS61289、在升压模式下工作时、反相电流将受到限制(约-3.3A 谷值)。

    让我们来讨论三种情形:

    24V 负载较大、器件可以支撑负载。

    在这种情况下、器件在电压模式下工作并可以正常进行调节。

    2. 24V 的电压要高一些(明显的反向负载)。

    该器件具有-3.3A 的电流、能够进行反向负载、电流控制在-1.5A 至0A 范围内(谷值电流不是平均电流、与电感器相关)。

    3. 24V 电压要高得多(重反向负载)。

    器件在升压模式下无法提供此反向电流、应将模式更改为降压模式以进行调节。

    那么、升压模式是否可以满足您的要求、或者需要将其更改为降压模式?

    对于降压模式、需要通过外部电路来更改模式。

    如果您有其他问题、请联系我。

    此致、

    费格斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fritz:

    以下 是您的解决方案、请查看是否满足您的需求。

    构建 迟滞比较器需要一个放大器或比较器。

    对输出电压进行采样、放大输出连接到模式。

    可通过输入12V 提供放大、ILIM 引脚为0.6V、可用作基准。

    当输出高于24.1V 时、该模式为高电平、器件进入降压模式。

    当输出低于23.9V 时、该模式为低电平、器件进入升压模式。

    当电压介于两个电压之间时、器件会使 Mode 保持不变、从而限制反向电流。(如  上一章所述)

    如果您有任何问题、请告诉我。

    我可以构建这样的电路、并在需要时进行一些测试。

    此致、

    费格斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fritz:

    您能否提供您当前的 方案?

    我看到您关心的是电流变化、

    您能否提供一些规格和要求的波形?

    此致、

    费格斯