This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65265:TPS65265

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65279, TPS65265

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1340637/tps65265-tps65265

器件型号:TPS65265
主题中讨论的其他器件:TPS65279

各位专家、您好!

  1.  能否将此芯片的3个输出加在一起以获得10A 输出?
  2. 这三个输出可以捆绑在一起、从而获得更多的电流输出、所有组合中有哪些? 示例:Out 2+ Out3 =5A、Out1+Out2=8A、等等

谢谢、Abhijit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhijit:

    感谢您的联系! 让我来检查一下、很快就回复给您。

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Abhijit:

    TPS65265时无法获得10A 输出、它不支持电流共享功能。 TPS65279可支持将 Buck1和 Buck2并联、可提供高达10A 的电流。 您的目标负载电流是多少? 您是否更喜欢单个降压转换器来提供10A 电流? 谢谢!

    BRS

    卢西亚