This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563257:VIN-VSW 瞬态电压额定值规格

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS563257

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1339902/tps563257-vin-vsw-transient-voltage-rating-spec

器件型号:TPS563257

大家好、

TPS563257数据表中包含如下所示的 SW-GND 瞬态电压规格。 但我没有看到 Vin-VSW 瞬态电压规格? 您能告诉我 Vin-Vsw 瞬态电压规格是什么吗?

此致、

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roy:

    数据表中不支持 VIN-SW 规格。 我建议客户可以根据数据表中的建议运行条件表检查 VIN-GND 和 SW-GND。 实际上、当 LS (低侧) FET 导通时、VIN 几乎为 HS (高侧) VDS 电压、这意味着 VIN 对应于 HS FET 的 VDS。

    谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lucia:

    我的意思是瞬变期间的 VIN-VSW 额定电压、由于数据表中没有显示此电压、因此我有2个问题、您能回答一下吗?

    1.在任何情况下(包含瞬态)的 VIN-VSW 电压都必须小于17V、因为我们没有明确的数据   

    2.瞬变小于20ns 时 VIN-VSW 的最小额定电压是多少? 由于当高侧 MOS 导通时、它会在高侧 MOS 上产生负电压、然后返回到 IDS * RDS (on)、那么如果没有此额定值、我怎么知道高侧 VDS 是否正常负电压 SPICE 波形呢?

    此致、

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roy:

    让我检查一下您的问题、在下星期一之前与您联系。 谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roy:

    VIN - SW 应为 VIN 最大值(-低侧 FET 体二极管压降)、在低侧 FET 体二极管导通期间、该值应小于~19V (ABS)。  对于瞬态响应、如果 VIN 和 SW 均正常、并且不超过数据表中指定的规格、则可以。 您还可以与我共享 SW 波形以再次进行检查。  

    谢谢!

    BRS

    卢西亚