This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ22005:Simple Switcher 提供低噪声

Guru**** 1129500 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM843620
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1338399/lmz22005-low-noise-with-simple-switcher

器件型号:LMZ22005
主题中讨论的其他器件:TPSM843620

数据表指出可以在产品文件夹中找到演示板的光绘文件。  它的位置在哪里? 我似乎无法找到它。

我本来希望能够在双面板上创建一个低噪声设计、但这似乎也很难实现。  任何建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:

    抱歉、光绘文件可能已删除。 您只能在 EVM 指南中看到布局图。 此外、我们建议使用性能更好的新器件。 您的规格要求是什么? "低噪声"是什么意思? 您是指低输出纹波还是 EMI? 我可以推荐新器件。

    谢谢。

    此致、

    石屏市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    新增了哪些器件?   评估板的性能已经足够、但我无法复制它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    新增了哪些器件?   评估板的性能已经足够、但我无法复制它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:

    配有 TPSM843620、这是一款4V 至18V 输入、6A 同步 SWIFT 降压电源模块。