This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5066I:和 LM5069内置反向保护二极管

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5069, LM5066

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1340443/lm5066i-and-lm5069-built-in-reverse-protection-diode

器件型号:LM5066I
主题中讨论的其他器件:LM5069LM5066

您好、TI!

我有两个使用 LM5066和 LM5069的等效设计。 在测试反向输入电压行为时、我发现在从 GND 到每个引脚测量时、这两个器件具有内部二极管电压。  但是、 元件方框图中未说明内部二极管。

您能帮助确认是否存在内部二极管、其类型和用途吗?

LM5066 和 LM5069数据表 建议  为电感负载使用输出肖特基二极管、但只有 LM5066数据表建议使用输入端的齐纳二极管(图36)

LM5066

从 PCB 中移除 LM5066组件后进行的测量

引脚编号 引脚 GND 引脚(V) 引脚编号 引脚 GND 引脚(V)
1 输出 0.679 15 参考电压 0.569
2 0.616 16 二极管 0.574
3 传感 0.630 17 沃克斯 0.574
4 VIN_K 0.604 18 任意位数 0.573
5 输入电压 0.604 19 地址1 0.574
6 常闭 OL 20 源0 0.574
7 UVLO/EN 0.668 21 VDD 0.498
8 OVLO 0.165 22 CL 0.618
9 AGND 0.000 23 FB 0.680
10 接地 0.000 24 重试~ 0.661
11 SDAI 0.572 25 计时器 0.616
12 SDAO 0.572 26 电源 0.608
13 SCL 0.574 27 常闭 OL
14 SMBA~器 0.757 28 PGD 0.637

LM5069

从 PCB 中移除 LM5066组件后进行的测量

引脚编号 引脚 GND 引脚(V)
1 传感 0.711
2 输入电压 0.608
3 UVLO 0.675
4 OVLO 0.661
5 接地 0.000
6 计时器 0.658
7 电源 0.650
8 PGD 0.635
9 输出 0.685
10 0.612

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的联系。  

    这两个器件的每个引脚都有一个 ESD 保护二极管、用于将该引脚连接到 GND。  

    该保护二极管的作用是保护各个引脚免受 ESD 冲击。  

    希望这可以解答您的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清。 这解决了我的问题。