This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5171-Q1:LM-5171评估模块

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78PL114, LM5171, LM5171-Q1, BQ77PL900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1340901/lm5171-q1-lm-5171-evaluation-module

器件型号:LM5171-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5171bq77PL900、bq78PL114

LM5171评估模块的数据表显示为6V、而 LM5171-Q1 MOSFET 芯片则声称

  • 宽输入电压范围:2.7V 至36V
  • 可编程输出电压范围:0.8V 至22V、步长为20mV

。 我们的项目需要一种可在2-4伏电压范围内以60-80安培的电流高效运行的解决方案。 通过在电路板上集成多个 LM5171-Q1芯片、我们的目标是实现该电流输出。

该应用涉及在2-4伏范围内工作的钠离子电池。 为了提高电压可用性、我们正在考虑采用两个钠离子电池的串联并联配置、这样可以将工作电压范围调整为4-8伏特(60安)。 这将使使用两节电池的问题变得复杂、因此需要  bq77PL900或 bq78PL114进行电池平衡。

是否有满足这些要求的现有电路板、或者是否需要进行定制以在规定的电压电平下满足60-80A 的电流规格?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    我将关闭该主题、因为您在另一个主题中有相同的问题。

    此致、

    冯志