This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55288-Q1:开关稳压器具有 I2C 控制并符合 AEC-Q100标准的36V、16A 降压/升压转换器26VQFN-HR、-40至150

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5171-Q1, TPS55288-Q1, LM51772, LM5171, LM5117, LM5177, BQ77PL900, BQ78PL114, LM5171EVM-BIDIR

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1328591/tps55288-q1-switching-voltage-regulators-36-v-16-a-buck-boost-converter-with-i2c-control-aec-q100-qualified-26-vqfn-hr--40-to-150

器件型号:TPS55288-Q1
主题中讨论的其他器件: LM51772LM5171LM5117LM5177、LM5171-Q1、 bq77PL900bq78PL114LM5171EVM-BIDIR

我需要设计一个能够连接14个 TPS55288-Q1器件的电路板来代替 Vicor VTM、因为我们需要将电压从3伏升高到22伏。 这可利用形成电网的同相微型逆变器对高温锂离子电池单元进行放电、使其可以在85°C 和-70°C 处充电和放电。 我们还需要降低24-36伏特的太阳能模块电压、以便为3伏特电池充电。 我们会对器件进行编程、以便在清晨电压较低时为电池充电、并在太阳下山时对其放电。 我们希望电子产品能够像太阳能模块和电池一样持续工作20年。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    感谢您的联系。  

    根据我的理解、您需要的器件是双向直流/直流转换器、它可以在升压模式下以3V 到22V 的输入电压运行、也可以在降压模式下以24V 到36V 的输入电压到3V 的输出电压运行、对吗? 每种模式的负载电流是多少? 您是否有要更好地理解的方框图?

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有方框图。 我当时想这些器件中有20个并联连接、最大值约为120安培。 80A 的电流将是 GO 电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    对于这种功率级别、我认为降压/升压控制器在这里更合适。 则需要的并联器件更少。 我将环路降压/升压控制器专家来获取更好的建议。

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    我还不确定我是否了解工作模式(双向)、但我会假设:

    一个方向: 24-36V  ->  3V

    其他方向: 22V  <-   3V

    然后120A 将出现在哪一侧?

    根据我到目前为止的理解、我认为 LM51772是一款非常合适的器件。

    此致、

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为斯特凡的延迟道歉。 您的断言是正确的"

    一个方向: 24-36V  ->  3V

    其他方向: 22V<- 3V"      

    钠离子电池3标称电压、但当电池处于15%的荷电状态时、该电池单元可达到2.25-2.5伏。 推荐的器件。  我们今天启动了这个 TechStars。 有任何新建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Im 收发到直流侧。 我们是否需要在该电路板上添加 MOSFET? 我不知道如何在3伏的电压下获得80-100安培的充电电流

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    LM51772在低至2.25V 的电压下无法运行

    请检查 LM5171 -此器件应该安装得更好、因为您在一个方向只具有降压转换器、在另一个方向具有升压转换器。

    此器件还可用于您目标高电流可能需要的多相。

    我不确定您的意思是:"我们不需要在那个板上添加 MOSFET"-您肯定需要直流/直流转换器使用 MOSFET。

    此致、

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当您说多相时、您是指2个110伏的桥臂? 同相微型逆变器有两个110伏电压桥臂、可以合并成220伏电压来启动 AC 等高功率应用。 当与 GPT 4交谈阅读数据表时、我询问了最大的安培值、3伏和22伏、内容是"取决于您向板中添加的 MOSFETs" 下一步是构建此板、我们只将 MOSFET 推至特定水平 高达60%、因此可以持续25年! 是否有方法可以让它在太阳能模块的背面持续25年、使用一个电池、电池可以在24.66年内循环9000次? 请记住、当温度不是很高时、电池会在上午充电。 然后每天从上午11点到下午6点,在亚利桑那州和加利福尼亚的105 F 太阳能模块下,将达到65°C。我们需要制造设备,使设备能够持续这么长时间,这样我就可以向 TVA 展示美国最大的电力公司,其 LCOE 为03美分。 每千瓦时的功率密度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    本周我开始了这个 Techstars。 TVA、UT 和橡树岭国家实验室是合作伙伴。   www.techstars.com/.../industries-of-the-future

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LM5117的新数据表显示最低为3伏。 您确定它可以达到2.5-2.75伏? 我们需要对钠离子电池做一个电压曲线、因此我猜测这一点、但如果电池上的标称电压为3伏、则理论上可能会变为2.5伏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    只是为了确保:您指的是哪种设备:

    LM5177

    LM5117

    LM5171

    它们都存在。

    接通时、您意味着什么: 您确定它可以达到2.5-2.75伏?  

    此致、  

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     LM5171的改进。 数据表中规定最小为3伏、 在太阳能模块开始为电池充电之前、如果电池在 AM 下处于大约3%的荷电状态、电池单元可能会降至2.5-2.7伏。 在电池放电时、我们需要能够持续推动80安的电流。 您能帮我确定一下我们的应用在 LM5171中所需的 MOSFET 数量、并知道具体的价格? 该器件是否可以持续20-25年并循环6000-9000次?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [已删除]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能不能告诉我3伏与6伏的成本差异? 这就是为什么我不想并联! "

    1. 串联连接: 当您以串联方式连接电池时、您可以在提高电压的同时保持容量(mAh)不变。 在您的情况下、串联两节3V 电池将为您提供6V 的总电压。 这可能适用于某些需要较高电压的应用、但也确实有一些缺点。 一个问题是、如果一个电池发生故障、则会影响整个电路、从而可能降低可靠性。 此外、如果电池具有不同的容量或充电状态、则可能会导致失衡并降低整体性能和使用寿命。

    2. 并行连接: 并联连接涉及将电池连接在一起以增加容量、同时保持电压。 在您的情况下、并联连接两节3V 电池将为您提供电池的总容量、同时保持电压为3V。 这种配置可以在更长的持续时间内提供更大的功率、但使用相同的电池以避免不平衡至关重要。 并联连接的一个优点是、如果一个电池发生故障、其他电池仍然可以工作、从而提供冗余并可能延长系统的使用寿命。"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    意外删除以上答案-再次恢复。

    在升压模式下、LM5171 LV 端口可降至1V。 所以、这对于 2.5-2.7伏是可以的。

    但是、如果可能、请串联几节电池、 以实现更高的效率和更低的成本。

    处理6V/60A 或12V/30A 比3V/120A 要简单得多、成本也要低得多。

    此致、

    冯志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果进行串联并联、则需要 BMS 来平衡600瓦钠离子电池。 BMS 仅持续5-7年。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Im 愿意付出更多代价、让它以并行的方式在3伏的电压下工作  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Im 对您的6伏要求敞开大门、但犹豫不决。 处于5%充电状态的电池电压为2伏、处于90%状态的电池电压为4伏、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    6V/60A 将 实现更高的效率和更低的成本。

    以此为例、借助 LM5171、您可 通过1个 LM5171获得6V/60A;但建议您使用2个 LM5171来获得 3V/120A。

    3V/120A 的总成本几乎将是2倍。

    此致、

    冯志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    每块电路板的成本是多少? 电路板能否平衡电池单元进行充电? 如果不使用两块带有较粗电缆的板、最好保持其骑兵。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们可以添加放气电阻器吗? 在这种情况下、我们只能使用1块电路板、其中2节电池根据高压和低压切断的电压曲线具有6V 电压。

    被动平衡的工作原理

    • 泄放电阻器 :在被动平衡中,电池组中的每个电池都连接到一个电阻器(放气电阻器)。 这些电阻通常通过由电压监测电路控制的开关(可以是简单的 MOSFET)连接在电池端子上。
    • 电压监控 :系统会持续或定期监测每节电池的电压。 当电芯的电压超过预定阈值时(表示其已充满电程度高于所需值)、连接到其泄放电阻器的开关将闭合。
    • 消耗过量电荷 :当开关关闭时,电池的多余电荷会通过电阻器以热量的形式消散。 此过程会逐渐将电芯的电压降低到更接近对等电芯的水平、从而在整个电池组中实现平衡。

    使用电压曲线进行平衡

    LM5171-Q1是一款先进的电源管理 IC、其功能可通过监控电压电平和相应地管理电源传输来实现两节电池之间的基本平衡。 这可能包括:

    • 高低压切断 :根据高低电压阈值实施保护,以防止电池过度充电或过度放电。 这种方法有助于确保电芯保持在安全工作限制范围内。
    • 电压监控 :通过观察每个电芯的电压水平,控制器可以推断它们的相对电荷状态,当电压偏离设定的范围时,向电芯传输功率或从电芯传输功率。 这是一种基本的平衡形式、前提是电池的电压特性已充分了解并保持一致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    需要结合一个无源电池平衡器 bq77PL900或一个有源电池平衡器 bq78PL114。 请记住、我们希望这些组件在20-25年内进行8000到10,000次电池循环。 按照您的建议、将两个3伏钠离子电池串联起来、可能是已设置好的。 你怎么看? bq77PL8900和  LM5171的价格

    bq77PL900或 A  bq78PL114

    在设计的系统中、bq77PL900 (用于电池组内的被动电池平衡)与 LM5171 (管理功率转换)结合使用、以优化电池放电、然后通过同相微型逆变器升高交流转换电压。 下面简要概述了该系统的结构:

    步骤1:使用 bq77PL900进行被动电池均衡

    • bq77PL900 可以监控电池组中的单个电池电压、并启用被动平衡功能、以确保所有电池都保持在相似的电压范围内。 该过程涉及将较高充电电芯的多余能量以热量的形式耗散、从而防止任何单个电芯过度充电、并提高电池组的寿命和效率。
    • 值得注意的是、被动平衡更多地是为了维持电池运行状况和平衡、而不是主动放电电池组以提高能源利用率。

    步骤2:使用 LM5171进行电压升压

    • 在电池平衡且电池放电后、 LM5171 可以从电池组获取输出、并将其升高到 Enphase 微型逆变器所需的22伏。
    • LM5171专为高效功率转换而设计、可以处理双向功率传输、尽管在这种情况下、您主要关心提高电池组电压的步进以实现交流反转。

    步骤3:交流转换和电网集成

    • 然后由 LM5171提供的升压直流电压(22伏) 同相微型逆变器 ,然后可将其同步并馈入电网。
    • 来自 Enphase 的微型逆变器旨在以非常高的效率将直流转换为交流、并且它们包含必要的电路、以确保交流输出同相并符合电网的电压和频率标准。

    注意事项:

    • 系统集成 :这种方法需要仔细进行系统集成,以确保 bq77PL900和 LM5171的操作得到良好协调。 虽然 bq77PL900在充电期间或需要平衡时主要处于激活状态、但需要高效管理 LM5171在电池放电期间的运行。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    您需要确定使用3V 或6V。

    如果您正在考虑使用 电池平衡器、则可以发布新主题。

    您可以联系 TI 当地销售办事处了解价格。

    此致、

    冯志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      、我在 Techstars TN、行业的未来。 Oak Ridge National 实验室需要使用  XLM5171QPHPRQ1芯片和评估模块  LM5171评估模块进行测试。 它表示它们没有库存。 它们以前有库存。 有人买了所有的吗? 您能将样本发送给橡树岭国家实验室吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    您能否联系 TI 当地销售办事处获取样片?

    此致、

    冯志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Texas Instruments 拒绝了我的样片申请、并建议我购买替代组件。 挑战在于寻找一个适用于 LM5171-Q1 MOSFET 芯片的评估板、类似于 LM5171EVM-BIDIR 评估模块、其最小阈值为6伏。 我们需要一个可适应低至2V 电压的替代评估板、其中我们可以集成 LM5171-Q1 MOSFET 芯片。 您能帮助找到符合我们要求的合适评估板吗? 橡树岭国家实验室将帮助测试,因为我是在 Techstars TN 工业的未来。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 拒绝了我的样片申请、建议我购买替代组件。 挑战在于寻找一个适用于 LM5171-Q1 MOSFET 芯片的评估板、类似于 LM5171EVM-BIDIR 评估模块、其最小阈值为6伏。 我们需要一个可适应低至2V 电压的替代评估板、其中我们可以集成 LM5171-Q1 MOSFET 芯片。 您能帮助找到符合我们要求的合适评估板吗? 橡树岭国家实验室将帮助测试,因为我是在 Techstars TN 工业的未来。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     LM5171评估模块只能达到6伏! 还有其他建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    LM5171评估模块 只能达到6V、

    • UVLO 设置
    • 辅助电源 UVLO 设置

    您可能需要进行一些修改 或使用外部 辅助电源进行2V 电压操作。

    此致、

    冯志