This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62130:GSM 模块的 USB 调制解调器设计

Guru**** 2797665 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62130, TPS5432, TPS62903

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1339251/tps62130-usb-modem-design-for-gsm-module

器件型号:TPS62130
主题中讨论的其他器件: TPS5432TPS62903

您好!

是他们使用 TPS62130/TPS5432针对"GSM 模块的 USB 调制解调器设计"的任意应用手册/参考设计

需要更多信息。 关于

1.快速变化负载的瞬态响应

2.压降?

3.结温参照散热器/铜厚度和焊盘尺寸

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,我

    我没有找到有关 TPS62130/TPS5432的此类应用手册。

    但我们有兴趣在将来做一些研究。

    您能给我展示一下有关该应用的方框图以及更多信息、规格和 性能吗?

    谢谢

    科林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Colin:

    这令人惊讶、

    您是否能建议最佳的开关 降压稳压器为4G/5G LTE 调制解调器供电、该调制解调器应具有压降较低的小封装(不是 BGA)

    输入直流电压3.5V 至6V

    输出直流电压3.8V

    输出电流3A 持续(预期器件电流持续=小于100mA)  

    峰值电流下的压降电压低于300mV

    突发577uS 间隔为4.61ms 时的预期峰值电流为2A

    应该具有良好的热处理性能、

    此外,如果您可以建议使用锂离子/PO 单节电池充电,最大电流=1A,但对于基于 USB 的应用,可将其设置为500mA。

    希望,这可以提供更多的清晰度

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生!

    TPS62903会是我针对您的应用的建议。

    谢谢

    科林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Colin。

    您对电池充电器 IC 有何建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    充电器 IC 不属于我的产品线。

    您可能需要提出其他问题。

    谢谢

    科林