This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987D:重复复位

Guru**** 2767875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS55289

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1340064/tps65987d-repeating-reset

器件型号:TPS65987D
主题中讨论的其他器件:TPS55289TPS65987

大家好、

客户发现当 USB PD 受电设备时 TPS65987复位的问题。 (重复复位)。 因此它们无法获得有效合约 PDO 值、因此系统无法设置 TPS55289输出电压。

更改"有效合同 PDO"值时是否有任何中断事件?

系统是 PD 源器件、TPS65987与 TPS55289配对以输出12V/3A (最大值)。

此致、

林市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hayashi-San:

    我已经将该主题分配给了 Chris S。

    请给我们几天时间进行回复。

    谢谢。此致、

    克里斯·L

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Unknown 说:
    活动合同 PDO 值更改时是否有中断事件?

    可以。 请使用 "供电方 PDO x 协商"事件。

    https://www.ti.com/lit/ab/slvaeq7/slvaeq7.pdf#page=6

    此致、

    克里斯