This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1A:KEYIN 的电压特性

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1340508/bq78350-r1a-voltage-characteristics-of-keyin

器件型号:BQ78350-R1A

您好!

产品规格中列出了两个不同的电压值来说明可施加到 KEYIN 上的电压、
我们想知道设计中应该使用哪个值。

规格中列出的电压

- 7.1最大额定参数
 [相对于 VSS 的 VI (所有其他引脚的输入电压范围)]
 >最大值为 Vcc+0.3V

-7.3建议运行条件
 >输入电压:KEYIN 最大值为5.5V

-7.6电气特性:I/O
 >VIH: KEYIN 最大值为 Vcc+0.3V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    建议遵循数据表第7.6节中列出的最大电压、假设该电压不超过第7.3节中列出的电压。 第7.1节中列出的最大值仅为应力额定值、在此并未说明器件在这些额定值下以及在超出第7.3节所述的任何其他条件下能够正常运行。 长时间处于最大绝对额定情况下会影响器件的可靠性。  

    此致、  

    Jonny.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    我理解你的详细解释。

    感谢您帮助解决此问题。

    尊重,

    宇治市。 S