请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ78350-R1A 您好!
产品规格中列出了两个不同的电压值来说明可施加到 KEYIN 上的电压、
我们想知道设计中应该使用哪个值。
规格中列出的电压
- 7.1最大额定参数
[相对于 VSS 的 VI (所有其他引脚的输入电压范围)]
>最大值为 Vcc+0.3V
-7.3建议运行条件
>输入电压:KEYIN 最大值为5.5V
-7.6电气特性:I/O
>VIH: KEYIN 最大值为 Vcc+0.3V