This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV803E:加电期间的毛刺脉冲

Guru**** 2502615 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV803, TLV809

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1339824/tlv803e-glitch-pulse-during-power-up

器件型号:TLV803E
主题中讨论的其他器件:TLV803TLV809

您好、TLV803/E 支持团队

TLV803数据表中的加电期间毛刺脉冲如下所示。 我可以在 PSpice 仿真结果中看到它。

我认为、该意外的毛刺脉冲不仅出现在开漏器件(TLV803/E)上、而且出现在推挽器件(TLV809/E)上。 是这样吗?

是否有方法可以改善此干扰脉冲? 例如、添加外部部件或更改器件

此致、

田尾市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tamio:  

    感谢您的提问!  

    如果您查看数据表 VPOR、该电压是复位生效时的最低电源电压、对于开漏和推挽输出型号、该电压均定义为1.1V。  

    之前定义 VPOR 输出。 希望这对您有所帮助  

    此致!

    锡拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sila

    我明白了!

    谢谢

    田尾市