This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCP809:VCC 时的/RESET 引脚行为<1.0V

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: MCP809, TLV809

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1340504/mcp809-reset-pin-behavior-while-vcc-1-0v

器件型号:MCP809
主题中讨论的其他器件: TLV809

大家好、MCP809支持团队

我有 三个关于 MCP809的问题。

  1. 什么是 POR 阈值电压? 是1.0V 吗?
  2. /RESET 引脚的输出类型是什么? 开漏或推挽?
  3. 当/RESET 引脚通过100kΩ 上拉至 VCC 时、哪个1和2的行为与/RESET 引脚的行为是正确的? 就我看到的引脚说明而言、我认为它 看起来像/RESET #2。       

       

       

此致、

田尾市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tamio:

    感谢您的提问。  

    VPOR 是 RESET 生效的最低电源电压、对于 MCP809、数据表中其指定为 RESET 输出在 VCC≥1V 时有效。 在电源电压超过 VPOR 阈值之前、该阈值未定义。  

    如果您查看产品页面、会发现器件输出拓扑描述为推挽式。  

    您所指的时序图未包含在 MCP809数据表中。 请查看引脚说明表中定义了预期的输出行为。  

    为了澄清您的问题、当 VDD 高于 VPOR 阈值时、该时序图的复位行为是相同的。  

    MCP809是一款旧器件、我建议也查看 TLV809监控器系列。  希望这对您有所帮助!  

    此致!

    锡拉  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sila、

    我想知道 MCP809在 VRS<vapor 时的行为、因此我很高兴地发现、MCP809在 VDD <VPOR 时的行为是未定义的、就像其他 VDD 设备一样。

    因此、我了解 MCP809也是 RESET_#2

    谢谢

    田尾市