This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3703:TPS3703E4330DSERQ1是否是可订购器件代码?

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3702-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1341250/tps3703-is-tps3703e4330dserq1-an-orderable-part-code

器件型号:TPS3703
主题中讨论的其他器件:TPS3702-Q1

我想知道 TPS3703E4330DSERQ1是否是可订购的器件代码。  数据表的第5部分建议联系 TI 销售代表或通过此论坛获取表12-1中未提到的其他选项的详细信息和可用性。

选择上述器件是因为我需要一个用于3.3V±3%电源的欠压监视器。  所需的欠压阈值电平为±4%、精度为±0.7%或更好。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhishek:

    尚未发布 TPS3703E4330DSERQ1、但我 建议您考虑将 TPS3840DL31DBVRQ1作为 UV 监控的另一种替代方案。

    考虑到精度(+/-1.5%)、跳闸点将在3.05V 到3.146V 之间、这非常接近于您的3.16V 要求。

    如果您需要跳闸点略高、TPS3840DL32DBVRQ1 (3.152V 至3.248V)可能是更好的选择。 这对您有用吗?

    谢谢。

    伊萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Isa:

    UV 监控器用于需要3.3V±5%的 FPGA。 因此、它的最小建议电压为3.135V。

    3.3V 电源的容差为±3%。 因此、最小电源电压为3.201V。

    因此  TPS3840DL31DBVRQ1 和 TPS3840DL32DBVRQ1都 不符合我的要求。  

    由于 TPS3703E4330DSERQ1 未发布、这是否意味着它不可订购?

    此致、

    阿比谢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhishek:

    TPS3703E4330DSERQ1不可订购。 我已了解您正在寻找具有此容差的 UV 监视器、但我们目前已订购 TPS3703A4330DSERQ1 器件、该器件能够满足您4% UV 阈值、精度为0.7%的欠压条件。 但是、该器件也是一款过压监控器、而且  OV 阈值为4%、精度为0.7%、这意味着它不会干扰电源容差。 在这些条件下、您的应用是否可以采用窗口监控器?  

    谢谢。
    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua、

    不会、很遗憾不会(尤其是 TPS3703A4330DSERQ1等器件、其 OV 和 UV 故障处于"或"状态)。  监控过压和欠压的点不同。  TPS3702CX33QDDCRQ1已用于过压监控。 是否有与 TPS3702CX33QDDCRQ1类似但精度等于或高于0.7%的器件?  

    另请注意、上述解决方案是代替 基于 TPS3701DDCT 的监控电路、因为其精度不够高。

    此致、

    阿比谢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhishek:

    遗憾的是、当前未发布类似的更高精度 TPS3702-Q1型器件。 UV 的最后一种选择是与 TPS3703E4080DSERQ1等器件搭配 使用、并使用高精度电阻器来设置可调节阈值。 在过电压条件下、您可以使用 TPS3870J4330DSERQ1

    谢谢。
    约书亚