This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952EVM:未通过快速入门测试

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1341494/bq76952evm-does-not-pass-quick-start-tests

器件型号:BQ76952EVM
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

我们的新 Battery Management Studio EVM 不会通过快速入门。

它启动时连接了 EVM、可以与器件(7695_0_36)通信。 最初、电池组电压(23mV)显著低于电池组电压(4781mV)。 DSG_FET 和 CHG_FET 都导通。 设置 CUV 位。 当我点击 FET_ENABLE 时、电池组电压上升(5083mV)、DSG_FET 关闭。 当我将电源电压从48V 降至38V 时、没有任何变化。

怎么回事?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Scott、您好!

    您能否共享您的 bqStudio 窗口?以及如何将所有内容连接到电路板?  这里的电压对我来说没有太大意义。  

    您是否已填充电阻梯? 所施加的电压与读取的电压之间的关系(在此处进行 BqStudio 捕捉会比较好)。

    VC16用于 PACK 测量、因此如果未连接、也可能出现问题。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

    John、Scott 是技术人员。 感谢您的答复。 屏幕截图如下:

    阶梯电阻被分流器完全填充、因为在我知道 EVM 正在工作之前我还没有连接电池。 但目前还没有应用48V。  

    此致、

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 John/Scott:

    在本例中、我看到每个电池单元大约具有~595mV 的电压。 595*16=~9.52V 电池组电压。 我看到 Stack 电压读数为949用户 V。 默认情况下、 userV 为 CV、因此949-userV 等于949-CV、即9.49V、因此似乎是在精确测量此值。 在这种情况下、DSG 似乎打开。

    我对这里的问题是什么感到困惑? 您能不能更详细地解释一下? 对不起!

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

    我担心的是 EVM 未通过快速入门测试、因此我记下了结果的差异并随后发送。 如果它确实正常运行、我将从那里继续。 非常感谢您的帮助。

    此致、
    约翰