请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC25660 尊敬的 TI 团队:当外部辅助电源不可用但在 HS (分体式电容器半电压)和 BLK 引脚上施加了高电压时、我对 UCC256603的任何可能故障模式有一个小疑问。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 TI 团队:当外部辅助电源不可用但在 HS (分体式电容器半电压)和 BLK 引脚上施加了高电压时、我对 UCC256603的任何可能故障模式有一个小疑问。