This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:软启动(2)

Guru**** 2763585 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1341966/ucc28950-soft-start-2

器件型号:UCC28950

感谢您的答复。

我还有一个问题。

我想问一下转换器如何通过软启动运行。

因为我需要减小电容器的浪涌电流。

但是、我们的转换器似乎不采用软启动运行。

您上次告诉我、转换器在突发模式下工作。

我想为转换器提供软启动建议。

例如、是否有办法禁用突发模式?

请确认。

此致。

e2e.ti.com/.../Operation-Description_2800_240326_2900_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    无法消除突发模式。  我建议您将 Rtmin 设置为尽可能短的时间。

    我查看了您的原理图、但我不相信软启动是不起作用的。  您是否注意过变压器两端的电压与 SS 两端的电压?

    这将告诉您软启动是否正常工作。

    我查看了您的原理图、发现您有电流环路和电压环路。  在软启动期间、您的电流环路可能处于主导地位。  但是、输出电容器将根据 dt = COUT*DV/Imax 进行充电。

    此致、