This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24230:想知道何时开始重新 CHAGING

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24230

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1341633/bq24230-would-like-to-know-when-start-re-chaging

器件型号:BQ24230

尊敬的 TI:

我使用 BQ24230开发电池充电。

使用保留插入的 USB 电缆完成充电后、何时开始充电?

此致您的

seok

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Seok:

    当您插入 USB 电缆时、当电池电压低于再充电阈值时、将开始充电。   

    再充电阈值(VRCH)在数据表的第10页的电气特性部分列出。 它的典型值是比 Vbat (reg)低100mV。  

    有关电池再充电的更多说明、请参阅数据表第25页的"电池检测和再充电"部分。  

    此致、

    加勒特