This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54561:TPS54561

Guru**** 2527350 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1339989/tps54561-tps54561

器件型号:TPS54561

您好、TI!

我设计了一个可将 48V 至24V 的输入电压降压的电路、预期输出电流为3.1A。能否验证该电路、以了解电路中是否存在任何问题。 在 使用 AP66300FVBW-13 (Diodes Incorporated)设计稳压器将输入电压从48V 降至24的过程中、我还在之前的电路中遇到了一个问题。 该问题是 频繁热插拔输入电源连接器时发生的。因此我的担心是我是否必须在当前电路中添加任何保护方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    整体而言、原理图看起来正常。 电感器大于典型值。 我 计算这个应用的19uH。 选择电感器时、即使应用的功耗将低于器件的功能、也务必使用器件的满载能力来计算该值。  

    您具体遇到了什么问题?"热插拔输入电源"是什么意思?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../ACE-Scanner_5F00_2024_5F00_03_5F00_25.pdf

    在随附的本 PDF 中、我已经计算了您提到的电感。 但它将导致40%的纹波。它相对于负载电流是否较高。 选择满载电流进行线性电容计算的原因是什么?

    热插拔意味着将连接器突然插入或拔出一到两次

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     相对于稳定性、输出电容是否可以?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为什么我们必须选择10.2K 作为 Rbot、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于较高的电压指示、这是一种直接将 LED 用作指示器的好方法、正如电路

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请查看我对您的问题的回答如下:

    至于电感器、降压转换器在器件满负载时的典型纹波为20%至40%。 计算电感时应考虑纹波电流范围。 在选择和电感器时、为了实现稳定性、必须使用器件的满负载电流。 在最大负载下计算的值也适用于较轻的负载。

    该器件可承受高达60V 的瞬态电压。 如果您认为瞬变可能会超过60V、那么您可能需要钳制输入

    输出电容看起来没有问题。

    所选电阻值需满足数据表第8.2.1.2.10节中概述的要求。 只要您满足数据表中指定的要求、就可以使用其他组合。

    我无法评论您的 LED 以及它与您的系统有何关联。 不应导致降压转换器出现问题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在反馈引脚放置测试点是否存在任何问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在中,路由 tp 位于 fb 的路径中。 有什么问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果这是表面测试点、则应该可以(去除迹线上的阻焊层)。 不建议在 FB 引脚上设置穿孔测试点。

    此致、